HI LI分别输入又STM32io输出的PWM(频率100kHz Vpp 3.3V),LO输出正常HO持续输出高电平
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
单独用PWM发生器模拟输入给到UCC27282, 测试其PWM输出是否正常?
另外请问你,芯片哪里买的? 有没有测试Vdd与LO之间阻抗是否正常?
您好
芯片是立创商城买的,应该不存在质量问题
有几个问题想向您请教,电路图附在文末:
1.将电路的MOS焊上去后HO有输出了,请问驱动器是需要将高低两侧的MOS以及自举电容焊上去才可以正常工作吗?
2.将MOS焊上去后,HO有输出了。但输出幅值不正常(异常的大),自举电容两侧电压看上去是正常的(HB≈14V HS≈2V)
示波器波形如下
HO1

LO1

HO2

LO2

电路实测图如下


感谢您对我的帮助
HI
芯片建议直接找TI购买,或者直接找你们长期合作的渠道上,不建议在电子商城之类的渠道购买。
自举电路的chargepump电路是必须要的,电路以及相关参数按照datasheet上的计算来确认即可。
您好
芯片渠道的话是我们长期合作的,良品率较高基本没出过问题
最初是有自举电容的,但没上MOS,没有HO的输出
上了mos之后,HO的信号幅值不正常(过于大了)请问大概都是什么问题导致的呢
Hi
HO的信号幅值不正常(过于大了),能否具体说明电压数值?或者提供波形。
你主要测试LO对HS的驱动波形是否正常?
您好
HO幅值高达30V+,但芯片供电电压只有12V,HB大约14V,HS大约2V,电路图如下

LO波形看上去挺正常的
HO对地波形

LO对地波形

Hi
测量上不应该是HO对GND, 而是HO对HS, 原因是HO驱动对GND的基础是低边MOS导通,而实际驱动信号是HO对HS。