用LM5143制作的DC-DC降压电源。设计参数:输入48V,输出14-40V可调,最大电流30A.用双相并联输出的形式。存在问题:1、调节电位器过程会烧MOS,GS或者DS击穿,电位器加了运放后解决2、上下电会烧MOS,GS或者DS击穿,一般是输出还没完全掉电到0V,马上上电,会容易烧MOS。原理图见附件。DC-DC POWER3-1.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用LM5143制作的DC-DC降压电源。设计参数:输入48V,输出14-40V可调,最大电流30A.用双相并联输出的形式。存在问题:1、调节电位器过程会烧MOS,GS或者DS击穿,电位器加了运放后解决2、上下电会烧MOS,GS或者DS击穿,一般是输出还没完全掉电到0V,马上上电,会容易烧MOS。原理图见附件。DC-DC POWER3-1.pdf
Hi
轻载下测试,输入做电流限制再测试。
测试一下驱动波形传上来看看是否有异常?
HI
没有其他渠道,目前只有论坛。 除了这个中文论坛,你还可以在英文论坛讨论:https://e2e.ti.com/
这款芯片没有外部电路控制deathtime,所以上面才建议你通过驱动电阻改变驱动信号上升时间,从而避免MOS上下臂同时导通。
你可以再问一下美国那边的意见。