This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCD9222+PTD08D210W电源配置SMBALERT# not asserted问题

Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, PTD08D210W, UCD7242

配置完ucd9222之后状态显示如下

电路如下:

ALERT引脚已经通过100K电阻上拉 为什么还是提示 SMBALERT# not asserted

  • on/off config 设置的是control pin,高电平启动,我在mintor中control line中点击了high,但是我用万用表测PMBUS的control引脚电压只有0.47V,ALERT引脚只有1.47V,请问这个问题怎么解决??

  • 我也遇到同样的问题,暂时没有解决。不过你要急着用这个电源的话,确认输出各参数无误,PMBUS下载之后,板卡关电,把PMBUS下载线缆拔了,然后再上电,或许能够出电压。反正我在monitor里面把control的参数怎么修改,测试PMBUS的control脚都是低。希望有高人能够指点一二!

  • CTRL没有真正拉起来,所以输出电压无法建立。可以通过示波器测下下CTRL的波形。

    另,选择直接ON,不选择通过CTRL控制,看看是否有输出。

  • 当我选择不用control pin控制 选择always converting 时 mintor报 FLT错误 

    我试过两个两路供电接1欧姆的功率电阻 和 不接负载的情况 

    mintor都报FLT错误

    请问是怎么回事 

    我做过一个电源的实验板 电路原理是一样的 那个实验板正常输出电压 但是把电路搬移到DSP板上之后就出现了现在的问题 

    请问到底是怎么回事

  • 查了手册 FLT错误是电流过大或者温度过高引起的 首先能排除是温度的问题 因为显示温度之后30度

    我试过使用0.1欧姆25W的功率电阻 和 5欧姆25W的功率电阻 还有就是不接负载的情况 都会报FLT错误

    我的电源实验板(电路原理是一样的)是接的1 欧姆25W的功率电阻 同样的配置文件 就可以正常输出电压

    (产生0.9V 10A 和1V 10A两路电压)

    有谁知道到底是什么问题

  • 点击下"clear Faults"按钮可以清除FLT错误吗?

  • 换了一个PTD08D210W,UCD9222没有更换,同样的程序,将两个通道的control pin only 改成always converting,两个通道的负载为5欧姆25W,通道1电压输出了,但是通道2 依然没有电压,状态如下

    Rail 1:

    Rail 2:

    温度过高或者电流过大都会产生FLT,但是通道2显示温度是62度,然后我将5欧姆的电阻更换成15欧姆25W的,通道2还是没有电压,并且点击 Clear Faults 也没有用,请问到底怎么回事???

  • 用万用表测量PTD80D210的FF-A 和FF-B引脚,FF-A一直为0V,FF-B在ucd9222刚配置完成之后为3.3V,但是重新上电之后又变成0V,但是B通道依然没有输出电压,有谁知道这是怎么回事吗

  • Rail 2 我点击clear Faults之后FLT错误依然在,然后我又试了点击Clear Logged Faults,mointer中的状态显示FLT错误不见了,我用万用表测量了PTD08D210的FF-B引脚也从原来的3.3V变成了0V,但是UCD9222的PWM-B依然没有方波输出,Rail 2肯定也没有电压输出,请问TI的工程师问题到底出在了哪里???

    Rail 2点击Clear Logged Faults之后的状态:

  • 请教一个问题,就是UCD9222如何通过PBUS接口下载配置文件?GUI无法生成.x0格式的文件,请问怎么操作?谢谢!

    UCD9222+UCD7242,起初是没有输出,在UBS控制切换到高时,居然输出12V!!!

  • 你好,我的情况也和你一样,也是SMBALERT #  Not Asserted ,折腾好长时间了,请问你解决了吗。我的邮箱pengjia094@126.com。谢谢!