使用在线设计工具生成的LM3478,12V升22V电路设计电流3.5A,空载电感会低频响(声音大),如果加负载电阻,声音会变小,且随着负载电阻减小频率上升。但加500R电阻时输出波形只有不到300HZ.请问这样正常吗?
电感波形
DR波形
DR波形放大
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
电路借助在线仿真webench没有问题,你需要注意功率电感饱和电流足够大,layout建议尽量参考datasheet说明。
负载建议用电子负载测试,电阻负载一般可能有较大的寄生参数。频率降低到300Hz不正常,特别是你带的负载并不大。
另外确认一下sense电阻是否用异常?以及你的芯片哪里买的?
HI
如果空载和轻载下频率降低,一般是带有powersaving模式下的芯片才具备的,这样的跳跃模式能大幅度提高电路效率。这个应该是正常的,你可以看看datasheet第8页的效率图。如果是强制CCM模式一般效率都很低。
Hi
重载下正常工作就没有问题,从效率图看轻载时效率很高肯定是进入powersaving模式, 尽管datasheet没有提及,之前有很多芯片也这样,一般通过效率来判定。