Part Number: TPS55165-Q1
当前在使用评价板TPS55165Q1-EVM 进行该IC的评估,发现的问题是,快进到【BOOST-BUCK重叠】模式的时候,
即,输入电压范围在10.5V--11.2V的时候,开关频率发生了抖动,输出电压设定是12V(设定5V的话也有同样的现象出现,输入电压大概在4.2V--4.6V的时候发生),
评价板的参数没有调整,设定的PWM模式,负载在0A--1A的范围内,都会出现该现象;
怀疑是负反馈安定性的问题,但是补偿回路被内藏了,所以增加了电感值,调整了输出电容容值及ESR;虽然有些缓解,但开关波形依旧在上述的情况下抖动。
请问,是由于负反馈不安定导致的吗?该如何对策呢?
注:评价板的购入渠道是艾瑞。