Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM
你好!手册里面有几个疑惑的地方,请帮忙解答一下。
在 2.3.5 电量计 Golden Learning 易错分析小节:
• Qmax 不更新的可能原因分析
(1).阻抗跟踪算法未开启,请检查 IT Status [QEN] = 1, Manufacturing Status [GAUGE_EN] = 1。---关于 IT Status [QEN] 这个寄存器,我的理解是对应:【Registers】---【Bit Registers】-----【Control Status(low)】---【Bit0(QEN)】,请问是不是这样理解。
---- Manufacturing Status [GAUGE_EN] = 1,请问这个寄存器在哪个位置?
(2).FLAGS[FC]=1,电池电压taper voltage,是不是实际电压?比如电池电压4.2V,实际要充满到4.2V就可以。在bqStudio工具里面没有看到这个位。
电流要小于 taper current,是不是指:Data Memory---Configuration----Charge Termination---Taper Current ?
• Ra table 不更新的可能原因分析
(2).[RDIS]=1,这个是不是指【Registers】---【Bit Registers】-----【Control Status(low)】---Bit2(RUP_DIS),请问是不是这样理解。
正确的 CHEM ID,TI工程师回传了GPC_report.txt文件,我的匹配依据是:从GPC_report文件里面选择了单个电池容量和电池电压 一样的ID。比如我的电池容量是2600mAH,电池电压4.2V.我就选择[Chemistry ID] ---[2188],参数是【Model(1.0(2600mAH))】,[Description(LiMn2O4/carbon,4.2V)]。请问这样匹配对的吗?