输出电压 :6V
输出电流: 2A
取样电阻 : 0.1欧
输入电压: 12V 二极管对地电压波形 TON 时间不一样 一个 3.8US 一个 4.2 US 是什么原因
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
输出电压 :6V
输出电流: 2A
取样电阻 : 0.1欧
输入电压: 12V 二极管对地电压波形 TON 时间不一样 一个 3.8US 一个 4.2 US 是什么原因
LM3409是恒定关断时间控制模式,因为比较器的两个输入CSP和CSN的offset电压有微小差别,而每个周期这两极会呼唤,导致每个周期的IL-max不同。反映在波形上就是连续2个周期的ton会有分别,电感电流有两个峰值。这是正常的现象。规格书的12页和13页有相关描述。谢谢!
看PDF 也注意到那个问题了 没想到这个时间差还挺大的 这个比较器输入端 互换是怎么实现的啊 ?
具体芯片内部怎么实现的我也不是很清楚。规格书也就13页描述了一下作用。