Other Parts Discussed in Thread: LM5012, , LMR38010, LM5164
你好!
433MHz的接收机上使用TI的DCDC芯片,测试灵敏度时发现产品在12V-30V供电情况下灵敏度会随电压变化而产生很大的差异。
目前尝试了4种不同的电源方案(LMR16006Y-Q1, LM5012, LM5164, LMR38010),均存在不同程度的影响。
1)开始我们使用LMR16006Y(2.1MHz)(图中原样件)与LM5164&LM5012(300KHz)(样件1-4)进行对比测试,如图1所示。 LMR16006y方案灵敏度随电压上升而降低,在12V时最优;LM5164方案灵敏度在12-24V区间随电压上升而降低,在24V时最优。

2)加入了LMR38010(FPWM&PFM两种方案),原本希望使用FPWM的方式可以降低输出电压的干扰,效果并不理想,且FPWM的静态功耗貌似较大,可能是FPWM本身的工作模式导致?我们也测试了灵敏度VS输入电压,结果如图2所示,LM38010的方案也如LMR16006Y一样,灵敏度随电压增大而降低。

3)我们怀疑灵敏度的降低与DCDC电路的干扰存在很大的关系,于是我们尝试了跳过DCDC(LMR16006Y&LM5164),直接供电至后端的LDO电路,并重新测试了产品的灵敏度,与下图可知,跳过DCDC后的产品在12-30V的供电范围内,灵敏度的变化很小。我们判定DCDC对灵敏度有影响且随输入电压变化。如图3所示。

对于以上现象,不知道更改什么参数可以实现更高的灵敏度?
谢谢!
Andy