Part Number: UCC28251
Other Parts Discussed in Thread: UC3843, LM25037, , UCC28250
各位工程师好:
我有如下需求:输入电压直流300V左右,输出电压直流0-270V,电流0-100A,恒功率设计,功率2700W左右,及如果输出为270V,则电流为10A左右,如果输出位30V,则电流为100A。不限制隔离与非隔离。
我的初步思路:第一版(没有完全实现)用非隔离同步buck方案,电流控制模式,单相。主控芯片UC3843+半桥控制芯片+mosfet。没有完全实现,遇到的问题是半桥桥臂因Ggd电容造成的栅极误导通产生的直通问题和体二极管反相恢复造成的分立器件搭建的米勒保护(限制栅极误导通)电路高边电路失效造成逻辑混乱的问题(我觉得是这两个问题)。
第二版:用同步buck方案,电流控制模式、多相、主芯片UCC28251(悬空副边同步整流引脚)或者LM25037+隔离带米勒保护引脚的驱动芯片+氮化镓或者碳化硅
我想请教第二版的方案是否可行,同时想请教是否有更好的方案实现我的需求,是否有相关参考设计,隔离和非隔离方案都可以,要求纯模拟电路