Other Parts Discussed in Thread: LM5116
1. 输入40~80V,输出12V,保护电流3.7A,使用LM5116为核心的12V电源板,频率300KHZ,用15UH电感,带4R正常输出12V,带3R正常保护输出降低为9V,去掉负载后能恢复12V正常输出,性能基本可以,只是输出12V毛刺大,约8Vp-p。
2.带3R过载保护输出8V时,经常出现输出电压降低到0V,将3R负载去掉,空载后不能正常输出12v ,输出仅仅3~4V。
3. 更换LM5116,空载可以输出12V,此时频率由300KHZ降低一半成为150KHZ,电路板上LM5116的SYNC脚的电阻值并没有变化,图中R7是10k,R13是150R阻值没有任何变化,空载输出12V,但是不能带负载,外围电路电阻电容阻值查不到变化,请问是哪个元件参数变化才导致LM5116的SYNC频率降低一半原因?请各位高手指教,谢谢!!
这个问题非常急,发了几天没有答案,重新发表,请大家给予支持,提出帮助,不胜感激!急急急!!