Part Number: BQ40Z50-R1
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540
目前电池包使用BQ40Z50-R1来管理,同时设计一台充电器,充电器与电池之间有通讯,使用电池的SMBUS接口。充电器的MCU使用IIC来和电池对接。
电池输出端子有4根线:正极,SMBD,SMBC,负极。充电器也配置对应的4根线来与电池连接。
现有几个问题请教。当充电器输出电流时,对IIC信号来说。负极是不是就会变化,这样IIC是不是会出现不能识别的情况。请问:如何处理这个问题?
在充电器和电池之间存在IIC的情况下,应该怎么设计通讯方式合理?