目前出现两个问题:
1.PWM在0%-30%的调整的时候灯会闪烁
2.如果VCC不断电,开关ON/OFF,灯会闪烁。
请帮忙看看。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
1. 测试一下第占空比调光时,输入SD MOS前后电压是否稳定? 以及Vout是否稳定?
2. Vcc是哪一个电压?
比如输入12V电源,如果只是开关EN和PWM,屏幕会先灭掉,再亮一次,再灭。VCC就是BOOST UP主供电电源。
Hi
比如输入12V电源,如果只是开关EN和PWM,屏幕会先灭掉,再亮一次,再灭。VCC就是BOOST UP主供电电源。
在这个过程中12V是稳定的? 驱动输出GD存在不稳定?
有没有确认芯片焊接?
芯片焊接肯定是没问题的。
所有板子都有这个现象。
就是保持输入的12V不断电。对ON/OFF和PWM信号进行开关,会出现屏幕关掉,马上又被点亮,然后才真正被灭掉。
这个现象目前所有板子都有这个问题。
此外,比如我要实现PWM调光比:32000:1
当前使用Direct PWM 模式,会在0%-30%调光范围内,明显看见闪烁现象。
这个要使用那种调光模式配置,才能避免这种问题。
HI
如果是批量上都这样就不会是焊接问题。
确认一下输出电容,以及示波器确认一下Isns脚波形(看是否触发过载保护)? 以及Vout是否存在过冲或者跌落之类的不稳定?
目前的现象是这样,就是当我开机以后,要关掉恒流版。
有两个方式关闭:
1.直接断电源(输入的12V)电源。这种方式关闭就不会出现闪烁。
2.不关断输入的12V电源,关闭EN脚和PW脚信号。直接把PWM和EN拉到地,这种也能关闭。但是会出现一个现象。
就是背光马上被关闭,但是会很快再亮大概几秒钟,再关闭。这个和OVP以及电容没什么关系吧。
Hi
请问你们恒流板和背光驱动是分别控制的吗?
从你描述看起来是时序控制上的问题,建议你确认下?
基于LP8864的恒流板,就是用来驱动灯珠的背光驱动板。目前电路设计如上次发的PDF,出现这个问题,是想问LP8864怎么会有这个现象。
在实际使用中,客户的主板会控制EN脚的开关,这个闪亮一次的现象,是肯定不行的。
所以才来问LP8864在开关的时候,还要控制那里。
这个描述应该很清晰了吧。
Hi
我见过的LED屏幕都是没有单独的开关控制的,所以才建议你确认时序。
电路上看起来没有大的什么问题,而且问题只是处在低PWM调光时。可以将驱动上10ohm,C4去掉,有没有办法测试EN启动瞬间的波形(EN,驱动,输出等等)?
所有广告机的主板,都是会控制背光的EN脚,也就是ON/OFF。
目前EN我这边测试是直接用外接的3.3V电源,关的时候直接关电的方式实现。就会有这个问题,同时,PWM也是在这个电源一起控制的。
也就是说,同时关的PWM和EN脚的电源输入。