目前專案有使用兩顆 LM3435去點亮 雙目 LCoS Display 的背光 (RGB LED) ,
因為我們是利用 MCU 透過 I2C 去設定 RGB 的輸出電流,
但是因為 LM3435 在設定參數前,
初始狀態為 3FF (最大電流),
在此狀態下如果要進行 MUC FW 燒錄 (透過 USB)時,
會因為 LM3435 抽取大電流而使得 PC USB I/F 電源崩潰,
請問 LM3435 有什麼樣的設定或設計可以避免這樣的狀況發生?
--------------------------------------------------------------------------------------------
此篇文章與上一位作者遇到一樣的問題,
您有提到ANS:
可以让LM3435满载启动前先配置好,或者你可以通过调光让芯片启动之初LED电流工作低亮度情况下。
--------------------------------------------------------------------------------------------
這邊有幾個想法闡述如下,不清楚哪個方法可以避開此種情況
想詢問是如何在啟動前先配置完成呢?VIN腳位上電後,功能開啟與否由EN腳位決定;
想詢問是否可以先將i2c Reference Voltage先上電VIN與EN都是low state,先將需要的data 寫入register
不清楚這樣是否可行,我在LM3435 EVK上測試是無法運行的,好像都需要VIN與EN都是high state
但VIN與EN為hight state時,就會開始抽取大量電流
--------------------------------------------------------------------------------------------
另一個方法,不清楚是否可行,GCTRL與BCTRL與RCTRL的PWM數值接改為0%,MCU則透過I2C開始讀取LM3435 register data,直至data符合預期時,再將PWM調整回原本的數值
--------------------------------------------------------------------------------------------
另一個方法,不清楚是否可以直接使用電阻限流,限制最大的輸出電流,不清楚這個電阻可以方在哪個地方
--------------------------------------------------------------------------------------------
我已經完成了LCOS的設計,且點亮光機,但時常會遇到很奇怪的問題,LM3435常常無法被MCU控制,如我對某個R或G或B 亮度register(00h-03h)寫入data,有些data可以成功寫入並且讀出,有些則失敗,不清楚原因為何,成功機率約60%
這也是為甚麼會發現LM3435會有抽取大電流的原因,我的power supply一直處在constant current的狀態!但奇怪的是有60%可以使用,有40%是LM3435則工作在100%duty的狀態,這邊也會查找看看LM3435 i2c reference voltage是否異常!
提出相關問題,再麻煩您進行評估 我門已經購買了200顆LM3435進行測試,若有相關解法,或更穩定的TI LED driver!再麻煩您告知
Thank you
Best Regard Steve