你好,TLV76601QWDRBRQ1我们在原理图设计时不小心犯了一个错误,将PIN1和PIN2连在了一起,PIN7和PIN8连在了一起,示意图如下:

现PCB已经发出去制作,请问这种情况电源能否工作?手册上描述为PIN2和PIN7与内部没连接,以上错误原理图是否不影响LDO电源工作?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
如你所言,NC内部无连接, 因为即便错误如上你的连接,对电路电性上是没有影响的,应该不会影响LDO工作。
但这个并非datasheet推荐连接,你可以在验证后使用, 主要看是否影响芯片散热? 是否导致输出纹波偏大? 如果都没有问题,这样连接是可以使用的。