Part Number: LM25088
器件选用的是LM25088MH-1/NOPB,设计出20V,7A的电源,为什么最大输出为17.8V,感觉存在一个很大的压差,输出电压超过17.8V就会一直有规律的变化
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
线上仿真时输入是多少?(最大输出5V设置的条件是什么?)
确认一下电路效率是否异常偏低,你的输入电压是多少? 这个芯片duty还是很大的,从你测试看是duty受限了。
Hi
duty是芯片内部配置的限制,将电压调高测试芯片,可以确认一下电路是否工作稳定,效率是否异常?
从你描述看,应该是电路异常才导致的duty首先,可以如上确认一下,以及重点确认一下功率电感。