这是我的 TPS6508641RSKR 的原理图,我在上电后测量发现:
此时,输入电源 VSYS = 11.85V ,输出值LDO5 = 5.13V
1、 LDO3P3在datasheet中最大值才 3.6V ,但是我的测量值 LDO3P3 = 4.6V ,为什么出现这种情况,我该如何解决?
2. 此外,我的BUCK6(典型值 1.8V)输出为6.7V,为什么出现这种情况,我该如何解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
更换芯片并且不带负载都异常,有没有确认配置?其他配置如果都可以正常输出,LDO的配置是默认还是修改过? 或者你先让芯片都处于默认状态输出,调试好再改配置?
Hi
阻抗上测试一下LDOA3输出脚的阻抗?或者看看是否有阻抗上的干扰导致异常。
对于LDO损坏,除了输入过压,负载过载,再就是配置,只能逐个确认。