我有一个bq27542器件,我用Battery Management Studio校正后,电流是准的-1000mA,读取DF数据为:

CC Offset=0xFA89;
Board Offset=0xAF;
校正后的 CC Gain=0x805851A8(5.573mohm)
校正后的 CC Delta=0x94761F72(5.550mohm)
按照公式:4.768/x=5.573,则X=0.8555535618158981。
我怎么也找不住浮点数:0.8555535618158981与0x805851A8之间的关系。
那么,我现在按照官方给出的 floating2Byte函数进行转换:获得0x805B058E,这与读取到的DF数据(0x805851A8)看上去没有任何关联。
接下来,我利用自己写的代码进行校正。

外部加载-1000mA电流时:
获得的变量值如下:
avgRawData=1091
ccOffset=64137
boardOffset=175
带入公式:double ccGain = (double)(knownCurrent / (double)(avgRawData - (double)((ccOffset +(int) boardOffset) / 16)));
ccGain =0.34129692832764508
ccDelta=407182.93515358365
通过floating2Byte转换后得到4byte为:0x7F2EBE78
写入后:

然而,实际上的CC Gain(13.799)和CC Delta(5993346.187)完全是错误的,当然了,电流肯定也是错误的。

研究了好几天,始终研究不透:
1、要么官方给的CC Gain获取公式不对。
2、要么floating2Byte转换错误。
现在贴出floating2Byte的C#版本代码,希望得到官方的帮助与其他大神的指点。void floating2Byte(double value, short[] rawData)
{
double CC_value = value; //Read CC_gain or CC_delta value from the gauge.
int exp = 0; //Initialize the exponential for the floating to byte conversion
double val = CC_value;
double mod_val;
if (val < 0)
{
mod_val = val * -1;
}
else
{
mod_val = val;
}
double tmpVal = mod_val;
tmpVal *= (1 +Math.Pow(2, -25));
if (tmpVal < 0.5)
{
while (tmpVal<0.5)
{
tmpVal *= 2;
exp--;
}
}
else if (tmpVal<=1.0)
{
while (tmpVal >= 1.0)
{
tmpVal /= 2;
exp++;
}
}
if (exp > 127)
{
exp = 127;
}
else if (exp < -128)
{
exp = -128;
}
tmpVal = Math.Pow(2, 8 - exp) * mod_val - 128;
byte byte2 = (byte)Math.Floor(tmpVal);
tmpVal = Math.Pow(2, 8) * (double)(tmpVal - (double)byte2);
byte byte1 = (byte)Math.Floor(tmpVal);
tmpVal = Math.Pow(2, 8) * (double)(tmpVal - (double)byte1);
byte byte0 = (byte)Math.Floor(tmpVal);
if (val < 0)
{
byte2 |= 0x80;
}
rawData[0] = (short)(exp + 128);
rawData[1] = (short)byte2;
rawData[2] = (short)byte1;
rawData[3] = (short)byte0;
}