Other Parts Discussed in Thread: BQ24170
TI专家好,
关于BQ24170的使用,如评估板原理图,咨询以下问题:
1.红圈1处的Q1的反向保护是如何实现的?
2.红圈2处的D2的作用是什么?如何选择D2的参数?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170
TI专家好,
关于BQ24170的使用,如评估板原理图,咨询以下问题:
1.红圈1处的Q1的反向保护是如何实现的?
2.红圈2处的D2的作用是什么?如何选择D2的参数?
谢谢!
2.红圈2处的D2的作用是什么?如何选择D2的参数?
R:D2的使用目的主要是提高效率,因为同步buck的下管在恢复时需要通过体二极管来恢复,其响应时间和管压降都比较大,所以通常会在下管并联一个高速的肖特基二极管,在恢复时电流通过外部的二极管而不走内部的体二极管。选型时注意二极管的类型必须是肖特基型,其他电压和电流参数符合安全要求即可。该二极管在使用时尤其注意在layout的时候,要尽量的靠近sw pin,到地线的走线要短,否则起不到提高效率的作用。具体可参考evm板的layout。
Michael,感谢解答,请问应用肖特基二极管来提高效率这部分有具体的分析过程么?有介绍的文档上传看看也行。
谢谢了!
这个可以参考一些开关电源方面的书籍,具体的作用时间是在上管和下管都关闭时,在其他的一些充电器芯片电路图上也会看到这个二极管,针对不同的应用场合 有时会标注 “可选”。 以上谢谢!
好的,感谢!
只是现在遇到一个问题,参考评估板进行设计,D2用SR54或者1N5823,都是肖特基二极管,但是加上这个这个二极管,BQ24170工作几分钟就不工作了,SW节点无波形;去掉这个二极管就能正常工作,评估板用的是B220A,也不知道具体是哪方面受到了影响,请帮忙给个建议,谢谢!
好的,楼主的输入电压是多少?是几节锂电池串联的?还有在layout的时候,这个二极管是贴近sw pin,确定用很短的trace走到地线的吗?layoyt尽量不要把trace的阻抗引入到sw脚和gnd之间了。
楼主,管子本身是没有问题的,问题可能是在layout的地线处理上,请参考evm板在该部分的地线处理。谢谢
反接后,N管Q3导通,将P管Q1的栅极和源级接到一起了,所以Q1在反接时不导通,从而达到保护的作用。
你好,看到关于BQ24170的帖子,想知道,EVM外围器件比较多,那些器件可以去掉呢减少外围电路