Other Parts Discussed in Thread: BQ25798EVM, BQSTUDIO
您們好:
目前剛開始使用此25798EVM進行開發 而昨天卻發生了無輸出的情況 概略描述在下面:
前天已經可以使用BQ25798EVM進行1S的輸出 無論使用BQSTUDIO或自行CODING 用MCU 以I2C通訊均已可正常通訊 使用4.48V電壓 及1~5A輸出均可正常
BQstudio也有將可正常輸出的profile均save
昨天於工作進行開發時 使用用MCU 以I2C通訊也都正常(使用load agilent66332及假電池輸出端負載)
電池有4pin(B+,1wire,TS,GND) 將B+接上J5-Battery,GND接上J5-PGND, TS接J7-EXT THERM
DC SOURCE: 6.5V/6A,
接著 就在完全同樣的環境下 改接上了真電池(pin腳同上假電池) (4.48V一串的電池)
EVM上無明顯氣味與異狀 但並無正常輸出 移除真電池後卻無法再有輸出(即使用治具BQstudio載入原先正常的profile file依樣無輸出)
應有元件損壞 但目前無法推測是有哪些元件
附上目前異常下 在bqstudio無輸出的設置與狀態



再請前輩們給一點建議 是否EVM有哪些元件可能損壞 或是其他可以檢查之處
感謝您