最近使用BQ24170给两节电池充电时,插上电池瞬间可以正常充,5秒后,充电电流为0,拔掉电池VBAT端电压只有0.8V。其他引脚电平已测试,正常。看现象好像进入了下面这种状态。请问这个现象会与哪些因素有关?
最后我把SW的二极管去掉后,能够正常充电了,请问:
1.这个二极管是否用作提升效率来用?
2.不用这个二极管是否可以?
3.如果要加这个二极管的话,选型方面有什么具体参数要求?我们用SR54,1N5823试验过,均不能正常充电;
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
2.不用这个二极管是否可以?
R:可以,只是效率会下降一点。不影响功能。
3.如果要加这个二极管的话,选型方面有什么具体参数要求?我们用SR54,1N5823试验过,均不能正常充电;
R:请您检查一下 二极管的方向是否连接错了? 阳极是接地的,阴极接SW脚。选型时,其反向导通电压不能小于sw开关节点电压。
你可以测量下芯片SW的波形来决定是否需要这个二极管? 请问你的二极管是直插的还是贴片的,接上时,一端直接接到SW,一端直接接到输出电容的地上试试。
你好,理论上来看这个二极管应该不会影响正常工作的,谢谢。