下图是PGATE的输出波形

下图为原理图

负载为3R电阻,问题是:
1. 设计的3.5A,实际只有不到2A的输出,饱和原因是什么?
2. PGATE的电压怎么是24V呢?
3. 输出不理想,哪些参数是需要重点考虑的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
驱动不应该24V电压,确认一下芯片是否损坏?
其次要确认功率电感饱和电流足够大, 然后是layout上要特别注意sense电阻layout,以及功率回路。
Hi
芯片最好是直接找TI购买,或者是你们长期合作的渠道商购买。避免购买有质量问题的芯片,调试就难以进行。
R7影响的是欠压保护,能有输出就代表没有欠压保护,或者建议你将输入电压提高一些来验证。
驱动输出高电压应该是6V左右,驱动很不稳定代表芯片内部供电异常,这个一般是芯片问题。或者你可以确认Vin和Vcc电压是否稳定(测试Vcc于Vin的压差)?
Hi
VIN减去VCC一直等于6V, 是正常的, 这个电压也是PGND的高电平输出电压。
HI
不对,之前回着回着回偏了,驱动是6V, 但是这个电压不是对GND的,所以你测试到的电压是正常的。
不正当的是驱动电压存在不稳定(应该是恒定的,而不是纹波型的),而且duty非常大,将输入电压提高一些看看?
Hi
第二个波形不对,之前提到提高输入电压,有没有确认过?
Hi
之前提到提高输入电压,有没有确认过?
这个波形看来主要是duty过大,并几个周期后会关闭一会,看起来是输入电压过低导致的?
Hi
降压芯片duty是输出电压/输入电压,但是从你波形看,duty非常小,如果将输入电压提到,duty会正常吗? 这个才是我关注的。
你可以参先照TI的评估板电路,让芯片正常工作起来: https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/snva391d/snva391d.pdf?ts=1701952414402&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Ftool%252Fcn%252FLM3409EVAL
然后再调整参数,是的符合你的设计要求。
HI
duty完全不对。
在TI官网申请一下样片测试看看,或者是你们长期合作的渠道商。
Hi
上面提到: layout上要特别注意sense电阻layout,以及功率回路尽量小。 需要注意。
同时layout严格参考datasheet 第37页来做。