对于数据手册中10.1.3描述的情况,我在论坛中搜索了类似的描述,未得到相关的答案;
我关心的是,cell1电压出现错误后,立即再执行一次读cell1电压的操作,是否能得到正确电压值?
也就是说cell1电压错误发生再读操作的过程中,还是BQ76952本身电压采集的过程中?这影响我们规避这个问题所采取的策略,即我们是立即重新再读取一次,还是必须等到BQ76952的下一个ADC周期之后才有可能获得正确的电压值?
另外,BQ76952: BQ76952:DATASHEET中此段关于SLEEP MODE下校验CELL1电压的描述如何理解? - 电源管理论坛 - 电源管理 - E2E 设计支持 (ti.com)中有人答复说BQ76952使用cell1电压去执行判断CUV/SUV,但我们实测BQ76952并没有触发CUV或者SUV,而且我们的MCU读出的cell1电压却会出现偏低维持一段时间;那么除了cell1会出错外,其他cell电压是否也会出现错误?
根据BQ76952: VCE11 VOLTAGE IS ABNORMAL - Power management forum - Power management - TI E2E support forums中的描述,cell1的值维持错误的时间相当的长与我们的现象类似,他的数据中出错的首尾值出现过变化,是不是可以理解为在sleep模式下,cell1的ADC值会出错,且下一个ADC周期不一定能修正过来?或者说有可能连续几个ADC周期的结果都是不正确的?
我们的策略如果使用cell1与其他cell比较电压差能否确定判定cell1的值是不正确的,还是必须与上一个周期获取的电压值比较来判断其有效性,并且对所有的cell都要使用这种策略来过滤非正常值?
如果禁止BQ76952进入sleep模式,是否可以杜绝此类异常?