Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
客户在测试温度高温保护55度,温度恢复40度,测试方式 在55度温箱放置2小时后,测试充电不能充电,待温度恢复到40以下时 测试充电,还是不能充电,用上位机查看状态充放电MOS是打开的,但是用CHG_FET_TOGGLE测试充电MOS开关 不受控,拆下电池,重新组装上电后,MOS又可以控制了,请问是什么原因导致,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi,
可能是是由于采用了高级充电算法设置。
能否分享下设置和log file?
Thanks
您好,
根据您目前提供的信息,工程师这边给到的反馈如下(如果需要更详细的debug,我们需要查看log file的哈):
您可以检查 Safety Status 中的标志以查找保护措施,并确保未设置任何永久故障。 通常来说当触发保护或永久故障时,FW 会关断 CHG 和 DSG FET。
如果 FET 导通但未触发任何保护功能,就很可能是充电器电源问题。 如果 FET 导通,电量监测计是允许电流流动的。
Thanks
在TEST模式下,请确保FET_EN = 0。
如果 FET 即使在 CHG 位切换的情况下也没有ON和OFF,那就有可能是 CHG FET 损坏了。