麻烦请问 什么情况下 ucc28740在启动时 Drv引脚只打出一个PWM波?目前启动时 芯片只打一个PWM波后便停发波了。
PSR and SSR Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design tips and Troubleshooting 的参考设计中 好像指出ucc28740 启动时 最少打3个PWM波进行故障检测

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
麻烦请问 什么情况下 ucc28740在启动时 Drv引脚只打出一个PWM波?目前启动时 芯片只打一个PWM波后便停发波了。
PSR and SSR Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design tips and Troubleshooting 的参考设计中 好像指出ucc28740 启动时 最少打3个PWM波进行故障检测

并没有进保护 目前两个芯片都出现了这种情况 然后其中一个芯片的VS引脚对地为400Ω 另一个芯片VS引脚对地13kΩ CS引脚对地为12Ω 不清楚是什么导致两个芯片坏了
Hi
VS阻抗异常,不应该只有几百欧姆,应该芯片过压损坏。
建议你确认一下变压器设计。
麻烦问一下 芯片过压 与变压器设计之间有什么联系? 什么情况下变压器会导致VS阻抗异常?
Hi
Vs电压来自变压器绕组,所以担心变压器设计。
电路可以借助芯片官网的在线仿真确认一下电路。