This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ76952: 关闭MOS管再打开,只能放电无法充电。

Part Number: BQ76952

使用0x0095关闭所有MOSFET,再用0x0096打开所有MOSFET结果只能进行放电,连接充电器就无法充电。使用BOTHOFF引脚关闭MOS再打开也是同样现象。

但是如果在芯片在上电以后没有被指令控制过的情况下,充放电都可以。

  • 您好,请参考TRM 5.2.3.2 FET 控制

    可以发送相应的 FET 控制子命令(例如 0x0096 ALL_FETS_ON())以 释放由先前的子命令创建的块,从而实现该目的。也有必要确保 CFETOFF 或 DFETOFF 引脚无效。FET 只能在 不存在任何阻止其的因素(例如锁存的 FET 控制子命令信号、 CFETOFF 或 DFETOFF 信号有效或存在单独的启 用安全故障)才能启用。

  • 现在发现好像更手动控制MOS管没关系,现在测试的现象是,当pack+ 、pack- 什么都不接时,放电MOS一直是打开状态, 所以在此时连接放电负载时,可以放电,有放电电流,充、放电MOS都能正常打开。 移除放电负载后,放电MOS还是打开状态,充电MOS是关闭状态,此时连接充电器,没有任何反应。 所有保护也没有触发。 就是充不了电。 只有趁着在放电后充、放电MOS都打开的这个间隙连接充电器才能充电。

  • 您好,能将测试画面发过来看一下吗?充电MOS关了是不是进入保护状态。

  • 这是接上电源但不充电

    下面这是接上放电负载(100欧的电阻)

    接上放电电阻放电后,在接电源就能充电了

    整个过程中并没有触发过一次保护

  • 您好,接上电源不充电的register画面,接上100欧放电负载的register画面,能充电的画面能发过来看一下。