请问一下
问题一
BIAS 脚位功能是什么呢?
看起来是可以从外部输入电源,让内部的LDO用
这样可以让转换效率提高,请问是吗?
问题二
BIAS脚位最高耐压是30V,所以我照公版电路设计
将输出接到BIAS ,是否表示输出电压只能低于30V
问题三
如照公版电路,BIAS脚位需要加上电容Cbias
如果设计输出是24V,当电容Cbias烧毁时
不管是短路或开路,看起来不会造成IC烧毁
请问是吗?
如果因为BIAS脚位短路造成IC烧毁 ,是否表示BIAS有大于30V的电压
才会造成IC烧毁?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问一下
问题一
BIAS 脚位功能是什么呢?
看起来是可以从外部输入电源,让内部的LDO用
这样可以让转换效率提高,请问是吗?
问题二
BIAS脚位最高耐压是30V,所以我照公版电路设计
将输出接到BIAS ,是否表示输出电压只能低于30V
问题三
如照公版电路,BIAS脚位需要加上电容Cbias
如果设计输出是24V,当电容Cbias烧毁时
不管是短路或开路,看起来不会造成IC烧毁
请问是吗?
如果因为BIAS脚位短路造成IC烧毁 ,是否表示BIAS有大于30V的电压
才会造成IC烧毁?
HI
偏执电压BIAS是用于给芯片内部供电,和一般只有一个Vin的芯片不同,因为芯片内部LDO, 如果是输入电压非常高,这样会造成芯片非常大的功耗。但是采用BIAS电压供电,可以避免了这个问题,采用一个较低的电压供电LDO可以降低其功耗。
BIAS电压不得超过18V.
从规格书看不出来最高的耐电压是18V ,看起来最大的耐电压可以是输入电压
请问是吗
HI
最高24V是对的,我之所以推荐不大于18V是依据Pin脚定义: Optional BIAS LDO supply input. TI recommends tying this to VOUT when 3.3 V ≤ VOUT ≤ 18 V。
请问一下
当VOUT 接到Bias 这种设计 ,是否表示输出最大只能是24V , 但建议输出电压要设计低于18V
但如果VOUT 要大于24V , 就必须设计Bias 接地
请问是吗?