Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
V0K=0,REST=1,FCC已更新,R_a2=0xff55, R_a1,a3,a4均为0x0555,放电5小时后 update status无法从05跳变至06?也试过等10小时也一样。max Error 3%
电池三元锂 4串 30AH 化学ID 2.1%,已重复两次这个情况,容量太大,试验时间长,等回复!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
V0K=0,REST=1,FCC已更新,R_a2=0xff55, R_a1,a3,a4均为0x0555,放电5小时后 update status无法从05跳变至06?也试过等10小时也一样。max Error 3%
电池三元锂 4串 30AH 化学ID 2.1%,已重复两次这个情况,容量太大,试验时间长,等回复!
您好,请参考下面的文档调整参数。
您好,学习请参考TI 电量计应用指导
您好,通过量程缩放,目前已走到最后一步,请帮忙查下学习数据和gg文件,GPCCHEM 报告看有没出错。另外制作量产文件中
(1)导出学习成功的 GG 文件。用记事本打开 GG 文件修改 Cycle Count = 0, Qmax
Cycle Count = 0, Update Status = 02 等。是下图这几个地方吗?
(2)导入前面准备工作里备份的 SREC/SENC 文件。然后导入刚刚修改的 GG 文件。
复位 Lifetime 等记录。
复位 Lifetime 等记录是指哪些,如何复位?