板子上某功能不正常工作,诊断为电源芯片TPS62050损坏,更换后正常了,第二天再来测,发现又不正常了,结果还是TPS62050坏了,。。。。。。。这是咋回事????各位遇到这样的情况吗????
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
板子上某功能不正常工作,诊断为电源芯片TPS62050损坏,更换后正常了,第二天再来测,发现又不正常了,结果还是TPS62050坏了,。。。。。。。这是咋回事????各位遇到这样的情况吗????
HI
能否详细说明一下不良模式?
芯片不良率是多少? 芯片在哪里买的?
Hi
可以的话,将电路和layout都发上来看一下?
1,输入是额定电压为7.4V的电池!!!
2‘我换了一个TPS62050芯片后 ,,在上电测试我需要的其他性能,正常了,,,就把电路板放回架子上了。。。第二天再测试就发现,tps62050又不正常了。。。。。
3、输入电压我没用软开关控制!!!
难道是我司买的片子有问题???
记得以前也有工程师在论坛里问过类似的问题,后来也没有他的反馈是否解决了他的问题。
能否告知你用的是什么类型的输入电源给TPS62050供电?是电池还是实验室稳压电源?
如果是稳压电源,建议你尝试换一下电池为芯片供电看看。