请问下在非满电状态下,-10℃环境搁置电池,电池的SOC会往下掉(没有放电动作),这是属于SOC跳变吗?可以用什么方法优化?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,请参考下面内容:
• RSOC 更新机制 从上面 RSOC 定义可知,每当 RM, FCC 重新仿真时 RSOC 会更新。总结 RSOC 更新机制如下:
(1).每当 Qmax 更新时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。Qmax 更新一般发生 在当 OCV 电压足够稳定或者静置超过 5 小时的时刻。
(2).每当 Ra 更新时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。Ra 更新发生在放电过程 中 15 个阻抗表格点。
(3).每当充电开始或放电开始时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。
(4).每当充电充满截止时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。
(5).静置过程中每 5 小时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。
(6).每当温度变化达到 5°C 时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。
(7).除了上述 RM, FCC 重新仿真节点之外,电量计上报的 RemainingCapacity() 还会根据库仑积分每秒更新一次,RemainingCapacity( ) = RM – Q_integrated,Q_integrated 是从前面上一次 RM 仿真计算节点以来的库仑 积分。最终电量计上报的电量百分比 RelativeStateOfCharge() = RemainingCapacity() / FullChargeCapacity() x 100%每秒更新。
请参考文档RSOC 平滑处理: