BQ76952充电时第一节电压采样值变小问题一直未得到解决,
- 抓取电压变低时的IIC数据波形解析出AFE传输给主控的第一节电压值确实偏低,非通讯异常导致数据出错;
- 我们未使用76952自身的SRN/SRN采集电流,最初便配置76952禁止进入sleep状态。数据手册中提到设备进入sleep状态后其cell1采样可能会有偏差, 为此我们监控了设备的sleep状态,排除是否因其他原因导致设备误入sleep,测试发现采样值变小时设备并未进入sleep。
- 我们监控了第一节电芯的电压,当采样值变低时电芯电压未改变。同时我们监控76952的CUV(cell undervol)事件,将触发阈值配置为2732mV,当人为调低第一节电压至2.7V以下时,CUV事件能正常触发上报。但当充电时第一节电压异常变低时,未触发CUV事件,即采样端口电压未真实变低。
- 当电池进入充电后,充电电流会从0A 软起到电流目标值(15A~90A),在电流爬升过程中有概率性出现第一节电压采样值减小到1800~2500mV左右,
-
这个现象通常出现在开始充电初期。
- 我们使用示波器抓取过76952端口处VC1-VC0和VC1-VSS之间的电压未见有实际跌落,从抓取的IIC数据看到76952传给主控的第一节电压确实偏低,
即76952采样值变小,同时监测到采样值变小时VC1均衡未开启。



-
BQ76952低串部分采样如下图所示,同时根据手册提示VC0的电压比VSS高0.5V以上时可能会影响采样,因此我们测试了BAT-到VSS之间的在不同
电流时所产生的压降,测试结果为80A大电流充电时BAT- 到VSS之间的压降为0.08V,即使刻意将压降增大到0.27V,也未见第一节电压采样变小。
可见BAT- 到VSS之间产生的小压降不是充电时第一节电压变小的原因。



-
我们在恒温箱测试高温时发现76952在高温80°左右时会出现IIC通讯断续的现象,在常温下用热风枪单独吹76952也能复现该现象,
通过软件初步排查为读取电压时发生通信故障。IIC读操作中,主机发完从机地址等待ACK时超时,上报通信故障。主机在检测到IIC通讯失败后
会复位76952(先shutdown,再wakeup),此时通讯短暂恢复,以此往复导致通讯断续


-
76952与主控之间的IIC电路如上图所示,串接33R电阻。抓取高温时部分通讯波形发现ACK的波形不太健康但仍能被识别到,未抓取到ACK
超时导致通讯中断的波形。
- 如下图,我们将76952用作15串,次节短路。均衡方式为主机控制奇偶被动均衡,cell为真实电芯。问题是当cell_15(VC14-VC16)开启均衡时,
-
Cell_14(VC13-VC14)电压升高20~40mV左右。76952被动均衡时序介绍到电压采样期间会禁用活动节和相邻节的均衡,(VC14-VC16)和(VC13-VC14)
本不属于相邻节,所以理论上来说(VC14-VC16)均衡时VC13-VC14仍可正常采样。但在15串使用场景中因为次节短路,所以(VC14-VC16)和(VC13-VC14)成了
相邻节,此时在均衡时仍正常采样就会导致低节电压偏高,请问这种情况如何处理?