This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
之前使用了TPS63802升降压做了TEC 的驱动设计,现在想设计一款只需要BUCK电路的降压驱动来进行加热的设计,请问有这种降压BUCK芯片推荐吗?输入是3.3V的。
HI
TI这边TEC驱动方案都是升降压芯片做的。
就是单方向的加热没有降压芯片可以做吗
应该是可以做的,只是TI没有提供参考方案。
那有没有推荐的DCDC降压芯片
按照你的电压输入规格,以及电流需求来选型即可,例如TPS62150系列(结合电流来选)。
像TLV62569DBVR这种DCDC降压芯片可以吗?
Hi
只要输入电压范围满足就可以的。
问题是这样的,我的电路类似这样,单片机输出DAC引脚,VOUT可以改变。但将输入和输出接到加热器件的两端后,电源芯片就启动不起来。会不会是DCDC芯片的软启动保护了?
可以在R19前面增加一个二极管。
不会是软起动问题。你可以在首先不调整输出的情况下,确认电路能输出正常,然后再调试输出可调。