Part Number: BQ7718
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM
最近在使用BQ771817DPJR芯片,发现有异常。
13串锂电池系统,用了3颗BQ771817DPJR芯片,他们的级联方式是5+5+3。
使用时发现:现象①:OVP2,OVP1,OVP3输出电压会被三极管消耗掉(三极管放大区吃电压),并不会输出7V左右。
现象②:第13串过压报警(报警电压阈值大于规格书阈值),OVP3并不会输出7V左右电压。
能否帮我们看一下这一个PCBA上面的最高一个芯片U3,是否有异常。芯片引脚是否受应力损坏。
我们并不认为是芯片设计问题,故障现象可能是研发工程师设计电路存在不合理,尽管如此,我们还是希望IC厂家能够给予支持,以便于我们更新设计。
另外,BQ771817DPJR使用设计,TI是否有相关的外围电路设计供客户参考,如果有能否邮件回复一下。
万分感谢。