Other Parts Discussed in Thread: LM5160
规格书所提供公式计算和理论计算对应不上
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
将你计算过程放上来看看?
或者你借助芯片官网在线仿真webench确认一下输出电容的参数。
Hi
可以按照datasheet里提供的公式来计算的, 使用webench更加简单。(只是偶尔会出现公式代入后计算和datasheet里给出值有差异,所以一般推荐直接用webench更加方便简单)
Hi
公式当然需要尽量参考datasheet里面的,有些是通用的,但是有些不一定,例如输出电容,至少TI的芯片datasheet中就有几种不同的算法。
Force PWM的优势是轻载时纹波依旧很低(相对于PFM模式),劣势是效率较差,这个需要依据需求来选择,并非所有芯片都是有Force PWM模式的。
buck芯片可以做隔离设计,但一般设计隔离变压器的较少,有一些FLY_BUCK的芯片更被推荐。
公式中是会偶尔有极少的错误,主要注意确认代入值。
HI
1, 你使用的芯片datasheet里面一般有输出电容推荐或者计算,直接参照即可。
2. 以LM5160为例,变压器设计datasheet里面都是有描述的,如匝比之类。
3. 你的公式来自哪个芯片datasheet?
HI
LM36520 Datasheet里面没有看到上面的公式。
datasheet那么多电容计算公式,我问具体要哪个,你愣是回答的含糊其辞;
每个芯片的datasheet里面都是有输出电容的计算的,你用什么芯片就在什么芯片里面找,datasheet里面只有1个至多2个输出电容计算公式,如果是2个会说明选哪一个(一般是选择电容需要大于2者较大值,大部分datasheet只有1个公式)。
匝比,然后呢,大家都是自己设计呢还是按照你们的常规应用来选;
如果是LM5160, 见datasheet第23页8.2.2.2.1 Selection of VOUT1 and Turns Ratio。