我用BQ51013A+bq51050B,给锂电池充电,设置545mA充电电流,但串联电流表测得电流在520mA与545mA之间浮动,有时会跌到500mA,
1、请问这是正常现象吗?
2、用示波器测电池电压也会上下跳动(3.28V~3.18V),请问这算正常吗?
3、移动接收板,测得接收端线圈(谐振电容端)的波形变化有点严重,频率从160Khz跳到205Khz,这个频率正常吗?
非常谢谢各位能给出意见!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
采用小电阻采样的方法测量试下,看是否还跳动?
靠近电池端测量下电池电压,看是否也跳动?
对的,电流采样的电阻。
一般情况,波动有可能是不太稳定,或者受到噪声的干扰,不过你的波动比较小。 你的电池容量是多少?
你可以看下充电电压输出的纹波,看是否有低频的周期性的纹波,如果有比较大幅度的低频纹波,就还有改进的空间。
可以用CR方式测,测限流值或者模拟电池,可以使用CV模式。
1.如果你电压的测量点很靠近芯片,那么电压降低是过载的表现。
2.同样的板子功率上不去,有可能是焊接或者热的问题。
请看50B的芯片手册第4页最下面,有一条
Current limit during communication : 420mA MAX
所以你可以等通信完了再测试