你好,
在使用LM5116进行电路设计 时,遇到如下问题(电路图如下),请帮忙解答一下,谢谢!
1、L25的封装或者DCR选择多少,会让U27及电感的发热量会最小(满载12V 5A温升多少,空载发热量也要最小),以下电路L25的耐温多少,请提供详细计算结果。
2、用以下电路的情况下,U27在空载的情况下自身发热严重,这个是什么原因引起的,如何避免这个发热的问题?
3、这个电路需要输出3种电压(4.3V 5A,8V 5A ,12V 5A),Q6,Q7的选型推荐,需要提供详细计算结果(Rds(on)热阻温升)。
4、输出上述这3种电压,能否用DAC灌入FB脚实现,有没有推荐电路,这样做有没有风险?
5、R165用四端子电阻和普通电阻采样,差别会有多少?
6、满载输出时12V5A,8V5A,4.3V5A时,输出电压纹波是否能在正负20mv以内,输出电压是否能在正负50mv,电容,电感如何选择?