你好!
使用 LM5168F 芯片,按照 LM5168FEVM 的原理图搭建电路(参数基本是一样的)。

原边和副边都空载的时候,原边电压正常,为 10V 左右,副边电压异常,4~5V。测量 SW 的电压和电流,发现不是固定频率的波形,而是来一串波形,然后是一段时间的 0V电平,然后再来一串波形,电流峰值达到 0.9A 左右,是否是进入了过流保护模式?空载为什么会出现大电流?是否是变压器的参数有问题?


原边加一个 50mA 的负载,副边的电压就正常了,而且可以带载。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
使用 LM5168F 芯片,按照 LM5168FEVM 的原理图搭建电路(参数基本是一样的)。

原边和副边都空载的时候,原边电压正常,为 10V 左右,副边电压异常,4~5V。测量 SW 的电压和电流,发现不是固定频率的波形,而是来一串波形,然后是一段时间的 0V电平,然后再来一串波形,电流峰值达到 0.9A 左右,是否是进入了过流保护模式?空载为什么会出现大电流?是否是变压器的参数有问题?


原边加一个 50mA 的负载,副边的电压就正常了,而且可以带载。
HI
你的电路和datasheet 第16页是一致的,只要注意输入电压不要太低即可。
之前提到要确认变压器,除了异名端外,还要注意变压器设计(因为其他都是和datasheet一致,只有变压器没有详细规格资料),只是我这边没有详细的变压器资料。