单独电池供电VSYS输出电池电压,接通外接12V,VSYS输出电池电压加0.3V,单独接外接电源不接电池输出6.2,具体电路见下图,电路个测试点电压已经标出,麻烦帮我看一下问题出在哪。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
手册中
如果充电器在 175s 内没有接收到写入 MaxChargeVoltage() 或写入 ChargeCurrent() 命令( 可通过
REG0x12[14:13] 进行调节),则充电器包括用于终止充电的看门狗计时器。如果发生看门狗超时,则除了
ChargeCurrent() 复位为零之外, 所有寄存器值都保持不变。电池充电暂停。必须重新发送写入
MaxChargeVoltage() 或写入 ChargeCurrent() 命令,以复位看门狗计时器并恢复充电。写入 REG0x12[14:13] =
00 禁用看门狗计时器也会恢复充电。
是否以为这该芯片无法在无主机的情况下对电池进行充电。(PS:目前我就是在无主机情况下进行的测试,结果无充电电流)