This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

类似LT6803的电池管理芯片

请问一下TI有没有类似LT6803这样的电池管理芯片,用于多节磷酸铁锂电池。LT6803参数如下:

可测量多达 12 个串联电池的电压
可堆叠式架构
可支持多种电池化学组成和超级电容器
至相邻器件的串行接口菊式链接
0.25% 的最大总测量误差
专门针对符合 ISO26262 标准的系统进行设计
可在 13ms 完成一个系统中所有电池的测量
无源电量平衡:
― 集成型电量平衡 MOSFET
― 能够驱动外部平衡 MOSFET
板上温度传感器和热敏电阻输入
具数据包误差检验功能的 1MHz 串行接口
可在电池随机连接的情况下保持安全
内置自测试功能电路
具内置噪声滤波器的 ΔΣ 转换器
导线开路连接故障检测
12μA 待机模式电源电流
抗 EMI 的能力高
44 引脚 SSOP 封装

还有一个比较低端的比亚迪的BM3451,TI是否有替代产品?