|
之前毫无做电源的经验, 第一次布线。 知道自己布的很差, 请大家批评和指正! 如果觉得这个pcb实在没救了, 也请给一些建议! 我会重新布。 谢谢大家了! 谢谢! 尚未覆铜和滴泪滴。 模拟部分 3525驱动2113,全桥逆变。 频率为100K 电压最大为300V 电流为2A。数字部分晶振12M,无更高频的器件。 上部分为模拟器件,下部分为数字器件, 打算在下半部分铺铜,布线时把dgnd删了,打算覆铜连在dgnd。 |
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
|
之前毫无做电源的经验, 第一次布线。 知道自己布的很差, 请大家批评和指正! 如果觉得这个pcb实在没救了, 也请给一些建议! 我会重新布。 谢谢大家了! 谢谢! 尚未覆铜和滴泪滴。 模拟部分 3525驱动2113,全桥逆变。 频率为100K 电压最大为300V 电流为2A。数字部分晶振12M,无更高频的器件。 上部分为模拟器件,下部分为数字器件, 打算在下半部分铺铜,布线时把dgnd删了,打算覆铜连在dgnd。 |
您好,
看了您的布局,走线上交叉比较厉害,不够整齐。不知道您是几层板。
在布线的时候有些原则您还是可以参考的,诸如 1. 信号线要原理SW这种开关信号 2. 功率走线需要考虑电流流向,要保证流向比较顺。3. 功率回路尽可能缩小回路的面积,这其中还区分低压大电流,高压小电流等不同的应用场景,网上也有专门针对这种东西如何布线的介绍。4.铺地,一般来说信号地和功率地最好单点连接,可以减小功率部分带来的噪声干扰等。5. 对于一些比较特别的信号,比较采样,有的时候需要走差分线等。
希望能对您有所帮助。