软件在调试过程发现,使用IIC与背光芯片Lp8864进行通讯时,读取数据正常,但是写入数据无效,经排查发现,写入数据时IIC通讯第二步(发送要写入的寄存器地址)时,背光芯片无ACK回复,而读取数据(读取相同地址寄存器数据)时,读取数据时IIC通讯第二步(发送要读取的寄存器地址)时,背光芯片有ACK回复,查阅芯片手册发现,无论是读数据还是写数据,IIC通讯的前两步唯一的区别是: 读取数据第二步需要发送 8-bit ADDRESS LSBs 写入数据第二步需要发送 8-bit ADDRESS 芯片手册中对于寄存器地址的描述仅有 偏移地址 未发现关于寄存器地址描述,因此想问下该芯片在读取和写入相同寄存器时,地址是否有区别?