Other Parts Discussed in Thread: GPCRB
电池组合方式是7S1P,满电是4.2*7=29.4V,放空2.8*7=19.6V
低温-25℃存储了48小时,电压是26.7V,SOC变成了0%;请问这个是什么原因
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电池组合方式是7S1P,满电是4.2*7=29.4V,放空2.8*7=19.6V
低温-25℃存储了48小时,电压是26.7V,SOC变成了0%;请问这个是什么原因
您好,电量计运行取决于预测(电流、温度)的放电模拟。电池电阻会根据温度而变化,因此如果存在很大的电流,这将导致显着的电压下降,那么电量计可能会计算出没有可用容量,除非您将其配置为正确预测温度如何变化。
建议您使用GPCRB tool 帮助计算低温补偿参数。详细可以参考下面帖子的内容,跟您的问题类似。
您好,如果您在 -25C 下操作,则需要使用此工具将电量计配置为低温,来看是否能解决这个问题。