This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ34Z100电池监测芯片的疑问

    官网多节电池的原理图如上:

     如果输入两节锂电池,Q3 栅极的电压是5.6V ,Q3永远导通,那么REGIN的电压就是两节电池的电压,而官方手册的VREGIN 的电压是 0- 5.5V 。

     请问我的理解是否正确?那么不是会损耗芯片?

     其次对于两节锂电池: R1 = R7  =16.5K 即可,是否这么理解。

    其次我对SW1按键也有困惑,如果我不想指示灯显示,只是通过I2C获取数据,是否我只需要将SW1按键换成 0R电阻即可。

    谢谢。

    

  • hi ,

    Q3 不是工作在开关的状态,工作在线性区,可以当做外部的一个降压regualator

    R1 , R7 的选择在datasheet,或者Quick start 文档有详细的设计公式

    不需要指示灯,可以不用SW1,断开取消即可。