This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27542EVM: BQ27542-G1,SOHLOADI 設定

Part Number: BQ27542EVM


您好

我有一疑問關於SOHLOADI的設定
目前設備使用電流為7A/1Sec、1A/1Sec,平均電流為4A
根據手冊裡面提到SOHLOADI應該要設定為設備的使用電流

請問我這裡設定為-4000mA正確嗎

若不正確建議的設定值為多少呢?

謝謝

  • 您好,SOHLoadI 是用于 SOH 模拟的电流。它还将温度强制为 25 摄氏度,以便 SOH 模拟在计算 SOH 时具有一组已知的电流和温度值。我们通常将 SOHLoadI 设置为 -400mA 作为典型放电率。不应将其设置为最大放电率。他们的目标是让 SOH 值反映电池组退化时 Qmax 和 Ra 表的变化。

  • 我之前其他專案設定為預設值-400mA,但執行了100cycle的測試,SOH完全沒有變化,根據手冊說明這個電流值應設定為工作電流,設定為工作電流後,SOH才開始有變化,還麻煩再幫我查證說明,謝謝

  • 您好,SOH是根据学习到的Qmax计算的,需要完全充​​放电,不完全充放电时,SOH可能无法计算和更新。

    SOH is calculated as (Full Charge Capacity) / Design Capacity. So as the Full Charge Capacity is updated as the battery ages, the SOH will decrease.
    Since Design Capacity is a data flash parameter, you can try to increase this to see if you can control the SOH that way. I haven't tried this for this specific device, but it seems like it should work for your test.

  • HI

    我的客戶先在癥結點在SOHLOADI的設定值上

    根據以往的經驗我的確使用預設-400mA,SOH是完全沒有變化

    且詢問過FAE設定為"使用電流"


    我不清楚的是"使用電流"應該要設定為平均電流,還是gauge會抓的到的最大電流

    因為您說使用預設-400mA,但是在英文論壇中建議我設定為-7000mA

    這差異很大

    可否幫我釐清

    且詳細的解釋SOHLOADI的作用與設定

    謝謝

  • 您好,上面推荐的是典型值,SOH是在固定放电速率SOH Load I 下的 FCC 模拟,并且取决于之前的学习参数。 如果 SOH load I 与电池相比设置的较小,那么 SOH 会缓慢下降。可以将其设置为系统电流的典型值。

    看到E2E英文论坛工程师的回复是可以设置为7A或者平均电流,如果设置7A,初始 SOH 将偏低,但随着仪表通过循环了解更多有关电池的信息,SOH将变得更加准确。