如图是单个管子驱动下CLAMP引脚的连接方式,现在想用一个UCC5350M通过三极管放大电路推两路并联的SiC MOS,想咨询下CLAMP引脚怎么接,是直接连两个并联MOS的栅极就可以了吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如图是单个管子驱动下CLAMP引脚的连接方式,现在想用一个UCC5350M通过三极管放大电路推两路并联的SiC MOS,想咨询下CLAMP引脚怎么接,是直接连两个并联MOS的栅极就可以了吗?
Hi
TI没有提供参考,但是你可以选择这个芯片较强驱动能力版本的芯片(如UCC5390SC/EC), 不需要额外增加三极管放大电路。CLAMP接在驱动电阻后,然后再接到两个MOS.
两个并联的SiC MOS的栅极和CLAMP引脚直接连接在一起吗,按照很多AN中说法,并联SiC MOS的时候建议两个MOS的驱动电阻分离开来,如果这样连接CLAMP其实又把两个MOS栅极连在一起了。
此外还想咨询下,TI有没有类似英飞凌1ED3491MU12M的驱动芯片,带CLAMPDRV功能,通过这个引脚可以驱动外部并联小NMOS来做并联SiC的米勒钳位功能,麻烦推荐下TI类似的驱动芯片
Hi
对于一般DC/DC,是两个MOS的驱动电阻分离开来,但是如果UCC5350也这样连接,CLAMP就是两个输入,应该是不行的。
好的,那请问我使用UCC5350推两个MOS管,两个MOS使用单独的阻容驱动网络,这时候CLAMP引脚应该怎么接到两个MOS上?
2. TI有类似英飞凌1ED3491的驱动芯片吗,带CLAMPDRV功能,也就是CLAMP引脚的驱动电流能力更强

Hi
如上,有提到2个MOS就可能会造成CLAMP有两个输入, 而芯片只有一个CLAMP脚。
我这边没有看到过类似的说明或者参考设计。
你可以在美国E2E上问一下他们是否有设计过类似的电路: https://e2e.ti.com/