This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当前版本为第个各版本原理图种采取了LDO转12V芯片,替代了推荐方案里的供电方案;
检测:
①I2C是正常的;
②BQ76930的REGOUT输出有3.3V;
③可以更改部分寄存器的值;
④线路连接正常;
⑤不能读取电芯电压、温度值;
请问:导致不能读取电芯电压、温度值的原因是否是供电问题????
你好,已经在E2E英文论坛发帖,请继续关注该贴。
e2e.ti.com/.../bq76930-bq76930-failed-to-read-cell-voltage-and-temperature-values
您好,工程师正在查看电路,需要您同时检查下面两项:
And one question I have: is this a fault in a single board, or are multiple boards showing this behavior?
1.XREADY这个位初始化之后是1,无法置零。
2.检测出芯片处的电芯电压正常、芯片的REGOUT输出3.3V正常,REGSRC输入12V正常;
3.打样了5块PCB,全部都是交由贴片厂焊接,全部有这个问题;
您好,已经在E2E英文论坛回复,请继续关注该帖。
e2e.ti.com/.../bq76930-bq76930-failed-to-read-cell-voltage-and-temperature-values
您好,过流保护和短路保护的阈值设置主要由系统设计者来决定。通常,OCD 保护设置为略高于最大预期电流,而 SCD 将设置为系统设计人员希望快速响应的电流,通常超出任何正常瞬变的范围,以便设备不会对 DSG FET 导通期间的浪涌电流等瞬态反应过度。 数据手册第 9.2.2 节介绍了示例设计过程,可能有助于参考。
推荐的供电电路输出能力请参考评估板用户手册Table 2. Performance Specification Summary
您好,理论上LDO应该可以使用。外部电源的初始化可能太慢或太晚。 XREADY 表示设备未正确初始化,并且电源未及时为引脚供电,这可以解释该故障。 您可以尝试测量 CAPx 电容,看看所有部件是否都正常供电。