(BST端口电压)

(VCC端口电压)

(SS软启动电压)

(SW端口电压)

原理图,电感的取值为130uH,4路输出每一路的功率大致为0.5W。芯片已经更换了3片,每次启动都是这样子。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
重新启动VCC会再正常输出后调下去,还是能从阻抗测量VCC脚损坏?
另外空载能正常启动吗? 输入28V启动后是否有异常波动?
Hi
阻抗测量用万用表即可。
FLYBUCK可以空载启动。
如果再另外一块PCB上可以正常工作,你需要比较两者差异,因为如果是这样一般来说电路不会有问题,那么就要确认layout上是否有错误,以及零件上的问题。