开机空载时,输出间歇工作,电感电流波形异常,CT电流采样可以采到异常电压信号为什么IC不关断驱动输出。电路图如下:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
5000W是建议并联2个UCC28070来做的,但是TI没有提供参考设计的。
空载的时候,CSA/B电压就有5V以上吗?
Hi
从你描述上看,空载或者带载都存在不稳定导致电感工作不正常, 我不确认这个不稳定因素是否来自耦合电感,所以之前建议按照设计文档来计算确认即可。
或者在美国E2E上问一下这个问题: https://e2e.ti.com/, 看他们是否能定位到是否是耦合电感或者是其他那个参数设计上的问题。