Part Number: TPS6594-Q1
您好!我们采用TDA4VL方案,用的PMIC由TPS65941120RWERQ1+TPS65941421RWERQ1+LP876411B5RQKRQ1,现在的情况是这3个PMIC 都没有输出,
VOUT_LDOVRTC和VOUT_LDOVINT都由1.8V 输出;用TPS65941111EVM通过I2C 连接,只能连接到后面2个PMIC ,主TPS65941120RWERQ1连接不上,不知道有什么原因造成的?麻烦知道一下,谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPS6594-Q1
您好!我们采用TDA4VL方案,用的PMIC由TPS65941120RWERQ1+TPS65941421RWERQ1+LP876411B5RQKRQ1,现在的情况是这3个PMIC 都没有输出,
VOUT_LDOVRTC和VOUT_LDOVINT都由1.8V 输出;用TPS65941111EVM通过I2C 连接,只能连接到后面2个PMIC ,主TPS65941120RWERQ1连接不上,不知道有什么原因造成的?麻烦知道一下,谢谢!

Hi
测试I2C接口的时序。
建议你将这个问题放到美国E2E: https://e2e.ti.com/
我这边没有这个设计的板子,因为是多个PWIC的组合应用,比较复杂,从你描述看应该是操作上的问题,美国那边有这个芯片产品线的工程师他们应该有板子,应该比较数字板子的调试和操作。