电路如下图,电源无法正常输出,请问是电路设计有问题吗?
...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
这款芯片TI没有提供完整的信息,你可以根据TI官网上方式申请完整的资料将有助于电路设计,或者在美国E2E上问一下:https://e2e.ti.com/ (我们也没有完整的资料的)
Hi
这款芯片TI没有提供完整的信息,你可以根据TI官网上方式申请完整的资料将有助于电路设计,或者在美国E2E上问一下:https://e2e.ti.com/ (我们也没有完整的资料的)
完整型号是:TPS546D24ARVFR,这个TI有参考设计,也有资料,但是我没有看出我设计的电路哪里有问题,输出个0.7V左右,我加了个负载就变成锯齿的了。
Hi
确认功率电感饱和电流足够大,以及功率回路尽量小。
HI
你说的是负载电流比较小是吗?
0.7V是默认配置输出,还是设置后输出?
Hi
0,7V空载可以,但是带载就异常。
如果是这样,如上确认你选择的功率电感饱和电流足够大。其次功率回路尽量小。最后也确认一下电流保护。
现在发现一个问题,如果我减小电感后面的滤波电容,静态电流会降低,加大到2000uf的话,电源正常了,但是静态功耗到了2瓦,这个太异常了,没有发现为什么会这样,但是电流确实是从电感上流过来,但是不知道电流到哪里去了。
Hi
从你描述看,建议你确认一下芯片,请问你芯片哪里买的?
输出电容一般不需要这么大的。