This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC28740: UCC28740总是在第十几个谷底才会开通,效率一般

Part Number: UCC28740


在一个目标 12V1.5A 的设计中,电源工作基本正常,能够正常在谷底开通,

但是有一点感觉不是很合理,在我的理解里,UCC28740在接近设定的恒流点1.5A时,输出功率最大此时谷底开通应该在前面的几个谷底导通,以获得最小的损耗,此时获得最大效率。但是目前发现谷底导通总是比较远的谷底处,导致满载情况下效率不是很理想。

下面是实测图

     这里测试的是次级同步整流MOS管VDS波形,所以“谷底”在上面。

      测试时直流母线电压是530V

电压是另外的万用表测试反馈点电压,图中电子负载的电压不准

负载电流超过1.5时输出电压开始明显下降,应该是进入了恒流模式 到1.7A时停机,我想如果 1.5A负载电流时,能在前三个谷底之间跳跃,那效率达到90%也是很有希望的,但是实际不是这样

变压器的参数是:

初级电感1mH

初级69匝 、次级5匝、偏置绕组8匝